This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:采样率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092962/ads1220-sampling-rate

部件号:ADS1220

您好,

ads1220最大采样率为2ksps。 使用一个信道和所有四个信道时是否相同?

使用4个信道时,每个信道是否为500 sps?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,您需要将ADC采样率除以通道数,以找到每个通道的有效采样率。  因此,对于通道和ADC采样为2ksps,每个通道的有效采样速率为500sps。  即,每0.5毫秒获得1个转换结果,测量所有四个通道需要4 x 0.5毫秒。  如果您还有其他问题,请告诉我。

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,此致,