This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:用于菊花链的新器件。

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7750, DAC8775, DAC8771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097421/dac7750-a-new-device-for-daisy-chain

部件号:DAC7750
主题中讨论的其他部件: DAC8775DAC8771

大家好,

DAC7750无法在数据表中以菊花链方式连接,因此我正在寻找一款能够以菊花链方式连接的新器件。
您是否有任何建议用于4 - 20mA的设备?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo

    我会考虑使用具有多个通道和单个SPI接口的设备,而不是使用菊花链。 一个可使用DAC8775的器件。 此器件有四个通道,可用作电压输出或电流输出。  

    如果通道太多,我相信单通道DAC8771可以在菊花链配置中使用。

    吴若瑟