This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7854:有关ADS7854的问题

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4522

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097292/ads7854-question-about-ads7854

部件号:ADS7854
主题中讨论的其他部件: THS4522

您好:

客户选择了使用内部参考配置的TI地址7854。此参考的实际测量值不准确。 我可以在哪里检查它?

当前的问题是配置了ADC的内部引用。 在实际测试中,参考电压= 0.3V,正常情况下应为2.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的帖子。

    您能否确认客户如何写信给部件以启用参考? 如果您可以附加示波器捕获或逻辑分析器输出以显示寄存器写入事务,我们可以对其进行检查以确保准确性。

    另外,您是否可以尝试断开任何外部电路,以加载REFIO_y引脚? 它看起来像是连接到THS4522的VCOM引脚上的REFIO_A。 客户是否可以尝试卸载RD126 (10Ω)?

    此致,

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    感谢您的回复。 现在,我的客户发现他无法将值正确写入寄存器的问题,现在问题已解决,谢谢!!!