This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:如何使用加密狗实现ADS1248的程序。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS124S08, ADC-TEMP-SENSOR-FW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095748/ads1248-how-to-implement-the-program-for-ads1248-with-dongle

部件号:ADS1248
主题中讨论的其它部件: ADS124S08ADC-TEMP-SENSOR-FW

您好,

我正在使用带加密狗的ADS1248。 您能为您提供有关如何在ADS1248中实施该程序的帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    我不确定您希望从这个问题中获得哪些帮助。

    您能否具体告诉我们您需要什么支持? 您的PCB是否无法正常工作? 如果您在系统中使用其它设备,请提供部件号。 我们将尽我们所能为您提供支持。

    如果要查找示例代码,请查看ADS1248产品文件夹 中的文件:https://www.ti.com/lit/zip/sbac144

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请给我发送一个示例代码,以便通过使用ADC概念读取任何传感器值(如压力传感器)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我正在等待您的回复。 请尽快帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    感谢您的耐心等待,此论坛通常在正常工作时间内受到监控。

    我们没有压力传感器的任何特定代码,但我们有一个温度传感器固件库,可与多个不同的ADC配合使用: https://www.ti.com/tool/ADC-TEMP-SENSOR-FW

    该固件专为ADS124S08 (下一代ADS1248)而设计。 该固件还适用于ADS122x和ADS126x器件。 因此,您需要修改代码以与ADS1248配合使用,但这将使您更好地了解用于测量任何传感器的代码结构。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    我找不到代码。 请分享ADC与NRF DK接口的示例代码。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansi:

    我向您保证代码已存在。 在我链接到的页面上,有一个"入门"部分列出了运行固件所需的步骤。 还有一个视频,逐步介绍如何开始。 请参阅下面的图像,然后在我上一篇文章中提供的ADC-TEMP-SENSOR-FW链接中查看内容。

    请注意,此代码是为MSP432处理器/启动板编写的。 如果您想使用此代码,您必须修改文件才能与Nordic Semiconductor主板配合使用,因为我们不直接支持此功能。

    至少,此代码可以作为如何构建北欧电路板代码,如何写入ADS1248的头文件,如何设置HAL以及如何将代码写入传感器接口的起点。

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    感谢您的回复。