大家好
我面对的是DAC8775卡的输出,在任何通道上均可获得0.0mA的电流。
DAC8775示意图
e2e.ti.com/.../DAC775_5F00_Schematics.pdf
时钟配置
main.c (用于通道A中的20mA输出)
设置:
1.时钟极性(CPOL):高
2,时钟相位(CPHA):1边
3.预分频器:32个
4. NSS信号类型:软件
5. CRC计算:禁用
PinConfig
如果我错了,请告诉任何人。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我面对的是DAC8775卡的输出,在任何通道上均可获得0.0mA的电流。
DAC8775示意图
e2e.ti.com/.../DAC775_5F00_Schematics.pdf
时钟配置
main.c (用于通道A中的20mA输出)
设置:
1.时钟极性(CPOL):高
2,时钟相位(CPHA):1边
3.预分频器:32个
4. NSS信号类型:软件
5. CRC计算:禁用
PinConfig
如果我错了,请告诉任何人。。。
穆罕默德
我始终建议使用示波器或逻辑分析仪查看SPI通信。 查看微控制器和设备之间的数字通信非常重要。 对于这款设备,我会查看SCLK,SDIN,SDO和/SYNC行,看看您认为通信正是您所认为的。 一旦你可以抓住一个镜头,把它张贴回这个线程.
另一个有用的测试方法是在其中一个寄存器中写入和读回。 您可以从状态寄存器中读取,这将为您提供1000小时的回读,但我也会尝试从其中一个DAC中写入和读回DAC数据寄存器。 使用除全部1或全部0之外的其他内容,您希望确保您正在读取真实数据。
当我快速查看您的顺序时,我没有发现任何问题。 我通常会按以下方式设置顺序:
重置
启用降压-升压
配置降压-升压(或仅使用默认值)
启用参考
配置DAC (范围和可能的代码)
Enabel DAC输出
如果可以,我会考虑获得DAC8775EVM。 它具有该设备,并通过USB使用SM-USB-DIG控制器进行控制。 软件GUI易于使用,您可以查看进出设备的数字线路,以根据您的主板和代码验证操作。
不管怎样,首先要看看您的微控制器和板上的设备之间的SPI通信。 回顾您所看到的内容。
吴若瑟
穆罕默德
查看您的图解,我没有发现任何特别不正确的地方。 我认为这是您发送的顺序:
1.0001万h DAC重置
6.0001万h选择降压-升压转换器A
7.0001万h配置降压-升压正极已启用,负极已禁用
3.003万h选择DAC 0030 Enable SDO (启用SDO),已选择通道A
04D01Ch配置DAC D01C电流限制24mA,HART禁用,输出启用,转换速率启用,4-20mA范围
05FFFFh设置DAC数据寄存器
此外,设置SPI后,数据在SCLK的下降边缘计时。 通常,我使用的SPI处于SCLK低怠速,但根据数据表图1中的计时图,这不是一个严格的要求。 而且SPI时钟运行速度比较慢,大约250kHz,但这也不是问题。
我肯定会检查物理连接并确保SPI信号到达设备。 我也想稍微改变一下你的顺序。 启用SDO并写入03h后,我将尝试从设备读回。 现在,SDO线路上没有任何移动,最好首先确保设备上有任何通信。 如果您的SCLK无法到达设备,也会导致SDO上不发生任何事情。 再次确保在写入到03h后启用SDO。
吴若瑟
您好,Joseph:
感谢您的回复。
昨天,我忘记告诉您,上面的代码是DAC在 通道A处以0.32mA和9.99 Vdc响应
根据我的请求,我捕获了SDO PIN数据,我将之前的代码与下面添加的读取功能保持相同
逻辑分析器趋势(无代码重复的完整趋势)
以下是重置后每个峰值的屏幕截图。
在0xFF (05h)时,DAC通道A输出- 0.32mA,9.99 Vdc
在 0x0FFF (05h),DAC通道A输出,0.03mA,1.01 Vdc时。 (此逻辑分析器数据中不包含此信息)
不知道为什么电压会发生变化,尽管我们将其设置为4-20mA输出。
不知道为什么电流如此低...
请告知...
穆罕默德
很抱歉,我不理解您遇到的问题。 我以为您在通信方面遇到了问题,设备也没有给您回复。 但是,尽管响应不正确,但输出似乎随着来自设备的通信而发生变化。
需要确保的一件事是启用参考,并且您可以在电路板上测量它。 如果没有引用,DAC输出将不正确,这可能是您看到的内容。 如果您使用的是外部参考电压,请确认参考电压正确,并且未启用内部参考电压。
我经常使用EVM测试器件操作,通常使用以下方法启动器件:
-使用重置引脚开始重置
-启用降压-升压
-开始参考
-将IOUT和VOUT的关机条件设置为Hi-Z
-设置DAC模式
-启用输出
-设置DAC代码
这通常会设置设备以进行操作,我可以开始使用该设备。
吴若瑟