This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:安装后无法自动加载寄存器映射

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04EVM, ADS122C04EVM, ADS122C04, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093525/ads122c04evm-can-not-load-register-map-automatically-after-installation

部件号:ADS122C04EVM
线程中讨论的其他部件:ADS112C04EVMADS122C04ADS112C04

您好,TI:

我发现在我的案例中,在按照安装"DELTASIGMAEVAL-GUI-INSTALL"和"ADS122C04-dvcpkg"的过程操作后,我的控制台显示硬件已连接。 就绪....,但未显示相应的寄存器。

经过一些研究后,我认为这是因为注册表未成功加载或安装? 我尝试重新安装了几次,但没有帮助。 有人能给我一些解决问题的建议吗?

谢谢!

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    设备软件包似乎已下载,但实际上并未执行。  确保实际运行ADS122C04-dvcpkg.exe。  这会将EVM的文件放置在Documents文件夹中,如下所示:

    同时确保器件封装与正在使用的EVM相匹配。  ADS122C04EVM和ADS112C04EVM看起来非常相似,但使用不同的器件封装。  因此,请确保您正在使用的EVM使用正确的器件包。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的回复。  

    选中后,我得到了ADS112C04 EVM而不是ADS122C04,安装相应的exe后,寄存器映射工作正常。

    但是,我不太确定以下步骤是否适用于K型热电偶测量,因为我没有得到任何读数。

    我通过如下所示的跳线设置连接了EVB,并将热电偶的两个引脚插入JP6 (我尝试了所有组合),然后单击数据分析并按收集数据,但没有出现任何结果。 想知道我的设置是否错误?

    感谢您的帮助,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    检查配置设置。  ADS112C04的默认设置为数据速率20sps,数据收集为2048个采样。  这意味着收集时间超过102秒。  因此您可能不够耐心。  将您的集合更改为更合理的集合,如128个样本,或将数据速率提高到更快。

    另外,只需单击一次“收集数据”按钮。  反复按此按钮可能会锁定GUI,使其无响应。 如果正在收集数据,您还应看到EVM上的LED指示灯闪烁,大约每秒闪烁一次。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您的信息,在我更改样品大小后,读数确实出现。 但是,我觉得读起来很奇怪。

    由于有关如何设置T型热电偶感应配置的信息不多,您能否帮助检查以下设置是否正确?

    谢谢!

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    请参阅 ADS112C04EVM用户指南 ,特别是5.1 (第23页)和5.1。2部分。  EVM设计用于将热电偶连接到AIN1和AIN2输入。  因此,使用AIN3不是热电偶输入的合适连接。  而应遵循表10中所示的热电偶输入配置。

    根据第二个屏幕截图,您可能希望使用ADS112C04的内部温度传感器。  尽管您可以使用ADS112C04温度传感器,但EVM并未设计为使用此传感器,因为ADS112C04未直接连接到连接器的等温区域。  因此,使用此方法不会像用户指南中所述的方法那样准确。

    要确定热电偶 温度,您需要进行两次测量。  第一个测量值是ADC为热电偶测量的电压。  第二个测量值是由ADS112C04内部温度传感器测量的温度。  您需要将温度转换为T型热电偶的电压(如表格中的电压),然后将ADC测量电压添加到从温度传感器转换的电压中。  最后,您需要将总电压转换回温度。  这是一个手动操作,很遗憾GUI无法为您执行这些计算。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    由于提供了清晰的指导和信息,读数对我来说变得更加合理,但它在相对较大的范围内变化,我猜是我的热电偶和EVM上的连接器之间的连接问题。

    再问一个问题,如果可以,您能帮我确认以下预留设计是否适用于T型温度感应箱吗? 基本上,我们遵循了EVM指南和数据表中的设计,但如果由像您这样的TI专家对设计进行检查,这仍会让我感到松一口气。 非常感谢!

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    这是基本的热电偶输入电路,适用于所有热电偶,如J,K,S,T等。  许多客户遇到的问题是冷接点测量。  理想的方法是将连接器放置在热隔离区域,并在连接器处精确测量温度。  因此,只要您能够准确测量冷接点的温度,就应该没问题。

    有些客户遇到的问题是冷接点温度监测器距离输入接头太远。  这会导致温度读数变化,导致冷接点测量出错。  当与ADC测量结合使用时,此错误会在整体温度结果中产生错误。

    此致,

    Bob B