线程中讨论的其他部件:ADS112C04EVM, ADS122C04, ADS112C04
您好,TI:
我发现在我的案例中,在按照安装"DELTASIGMAEVAL-GUI-INSTALL"和"ADS122C04-dvcpkg"的过程操作后,我的控制台显示硬件已连接。 就绪....,但未显示相应的寄存器。
经过一些研究后,我认为这是因为注册表未成功加载或安装? 我尝试重新安装了几次,但没有帮助。 有人能给我一些解决问题的建议吗?
谢谢!
蒂姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,TI:
我发现在我的案例中,在按照安装"DELTASIGMAEVAL-GUI-INSTALL"和"ADS122C04-dvcpkg"的过程操作后,我的控制台显示硬件已连接。 就绪....,但未显示相应的寄存器。
经过一些研究后,我认为这是因为注册表未成功加载或安装? 我尝试重新安装了几次,但没有帮助。 有人能给我一些解决问题的建议吗?
谢谢!
蒂姆
您好,Tim,
设备软件包似乎已下载,但实际上并未执行。 确保实际运行ADS122C04-dvcpkg.exe。 这会将EVM的文件放置在Documents文件夹中,如下所示:
同时确保器件封装与正在使用的EVM相匹配。 ADS122C04EVM和ADS112C04EVM看起来非常相似,但使用不同的器件封装。 因此,请确保您正在使用的EVM使用正确的器件包。
此致,
Bob B
Bob,您好!
感谢您的回复。
选中后,我得到了ADS112C04 EVM而不是ADS122C04,安装相应的exe后,寄存器映射工作正常。
但是,我不太确定以下步骤是否适用于K型热电偶测量,因为我没有得到任何读数。
我通过如下所示的跳线设置连接了EVB,并将热电偶的两个引脚插入JP6 (我尝试了所有组合),然后单击数据分析并按收集数据,但没有出现任何结果。 想知道我的设置是否错误?
感谢您的帮助,
蒂姆
您好,Tim,
检查配置设置。 ADS112C04的默认设置为数据速率20sps,数据收集为2048个采样。 这意味着收集时间超过102秒。 因此您可能不够耐心。 将您的集合更改为更合理的集合,如128个样本,或将数据速率提高到更快。
另外,只需单击一次“收集数据”按钮。 反复按此按钮可能会锁定GUI,使其无响应。 如果正在收集数据,您还应看到EVM上的LED指示灯闪烁,大约每秒闪烁一次。
此致,
Bob B
您好,Tim,
请参阅 ADS112C04EVM用户指南 ,特别是5.1 (第23页)和5.1。2部分。 EVM设计用于将热电偶连接到AIN1和AIN2输入。 因此,使用AIN3不是热电偶输入的合适连接。 而应遵循表10中所示的热电偶输入配置。
根据第二个屏幕截图,您可能希望使用ADS112C04的内部温度传感器。 尽管您可以使用ADS112C04温度传感器,但EVM并未设计为使用此传感器,因为ADS112C04未直接连接到连接器的等温区域。 因此,使用此方法不会像用户指南中所述的方法那样准确。
要确定热电偶 温度,您需要进行两次测量。 第一个测量值是ADC为热电偶测量的电压。 第二个测量值是由ADS112C04内部温度传感器测量的温度。 您需要将温度转换为T型热电偶的电压(如表格中的电压),然后将ADC测量电压添加到从温度传感器转换的电压中。 最后,您需要将总电压转换回温度。 这是一个手动操作,很遗憾GUI无法为您执行这些计算。
此致,
Bob B
Bob,您好!
由于提供了清晰的指导和信息,读数对我来说变得更加合理,但它在相对较大的范围内变化,我猜是我的热电偶和EVM上的连接器之间的连接问题。
再问一个问题,如果可以,您能帮我确认以下预留设计是否适用于T型温度感应箱吗? 基本上,我们遵循了EVM指南和数据表中的设计,但如果由像您这样的TI专家对设计进行检查,这仍会让我感到松一口气。 非常感谢!
此致,
蒂姆
您好,Tim,
这是基本的热电偶输入电路,适用于所有热电偶,如J,K,S,T等。 许多客户遇到的问题是冷接点测量。 理想的方法是将连接器放置在热隔离区域,并在连接器处精确测量温度。 因此,只要您能够准确测量冷接点的温度,就应该没问题。
有些客户遇到的问题是冷接点温度监测器距离输入接头太远。 这会导致温度读数变化,导致冷接点测量出错。 当与ADC测量结合使用时,此错误会在整体温度结果中产生错误。
此致,
Bob B