This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8311:P2P解决方案,可在商店中使用

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8311, DAC5311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096874/dac8311-p2p-solution-with-availability-in-store

部件号:DAC8311
主题中讨论的其他部件: DAC5311DAC6.3004万DAC6.3204万

亲爱的e2e:

您是否可以为DAC8311推荐一种P2P解决方案,并且该解决方案在商店中的可用性很好?

要求如下:  

-V_SUPPLY 2.5 V

-12-14位

-SPI

-低功耗

小包装

谢谢!

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    DAC5311是我在TI.com上看到的唯一一款库存为p2p2的器件,尽管它只有8位。 P2P是一项要求吗?

    最佳,

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Katlynne,

    遗憾的是,需要12或14位,因此这 不是解决方案。

    是否有任何其他不符合 这些规范的P2P解决方案? ( V_SUPPLY 2.5 V,12-14位,SPI)

    谢谢!

    Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是TI唯一一款具有这种封装的器件。  在DigiKey上可以找到一些属于P2P的竞争对手器件,但TI的性能更好。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgia,

    我找不到支持2.5V电源的备用部件。 许多DAC的最低电源为2.7V。

    12位,4通道DAC6.3204万或DAC6.3004万支持 1.8V电源和SPI通信。  

    最佳,

    Katlynne Jones