This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:如何将ADS127L01或ADS127L11与STM32连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097121/ads127l01-how-connect-ads127l01-or-ads127l11-with-stm32

部件号:ADS127L01
在“线程: ADS127L11”中讨论的其他部件

TINA TI专家,您好!

您对如何通过SPI将ADS127L01与STM32连接起来以读取ADC转换的数据有什么想法吗?

此ADC是否有任何库可以帮助我进行此通信,或者我是否应该用另一种提供有用库的SPICE来更改它?

此致,

Benjdida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Benjdida:

    ADS127L01的简化SPICE模型和ADS127L11的完整模拟SPICE模型只能用于模拟ADC的模拟行为。  这些模型不允许模拟SPI总线。  TI没有任何支持数字接口模拟的精密ADC的SPICE模型。

    ADS127L101和ADS127L11确实提供了IBIS模型,可用于模拟所有数字IO引脚的信号完整性,但这些模型不允许模拟实际SPI总线行为。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用