This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:加载我自己的外部模式文件

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282EVM, DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1097078/tsw1400evm-loading-my-own-external-pattern-file

部件号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他部件:DAC3282EVMDAC3282

目标是在TSW1400EVM中加载我自己的外部模式文件(带方波的窦)以在DAC3282EVM中生成信号,但首先我尝试生成自己的窦。

我正在使用DAC3282EVM的输出J1和J3,为此,我移动了跳线,如DAC用户指南中的4.1 部分所述。  

加载使用MultiTone发生器生成的外部模式文件, 我可以在频谱分析仪上看到输出。 但是,当我尝试加载自己的模式文件时,DAC3282EVM的J1或J3输出没有任何输出,即使该文件是在HSDC Pro中生成的。

这是我的模式文件:

e2e.ti.com/.../own_5F00_pattern_5F00_sinus.txt

这就是我在HSDC Pro上得到的, 我的文件 加载得很好:

你能帮你吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在DAC3282中发送自己的信号时,TSW1400EVM的USER_LED6和LED7将关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供的文件需要大小为POWER 2,现在可以正常工作