This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:未使用的引脚

Guru**** 2771025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096654/vsp5610-unused-pins

部件号:VSP5610

大家好,

能否告诉我,如果未使用,我们应该如何处理以下PIN?

PIN码 终端名称  类型(1) 说明 未使用?
13. 参考_因 3.3 (蓝灯) 3.3 (蓝灯 ref_dac _in ="0":模拟信号参考输出(默认)
Ref_DAC_in ="1":模拟信号参考输入
左侧浮动?
20. XSH1 3.3 传感器移位闸门输出1 左侧浮动?
21. XSH2 3.3 传感器移位闸门输出2 左侧浮动?
22. XSH3 3.3 传感器移位闸门输出3 左侧浮动?
23. XSH4 3.3 传感器移位闸门输出4 左侧浮动?
48. XCLR 3.3 传感器透明栅极输出 左侧浮动?
49. XP1 3.3 快速传输时钟输出 φ1 左侧浮动?
50岁 XP2 3.3 快速传输时钟输出 φ2 左侧浮动?
51. XP3 3.3 快速传输时钟输出 φ3 左侧浮动?
52. XP4 3.3 快速传输时钟输出 φ4 左侧浮动?
53. X1L 3.3 快速传输时钟输出1L 左侧浮动?
54. X2L 3.3 快速传输时钟输出2L 左侧浮动?
55. XCP 3.3 锁模门时钟输出 左侧浮动?
56. XRS 3.3 重置门时钟输出 左侧浮动?

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takashi:  

    如果这些PIN未被使用,您可以保持这些PIN浮动。  

    此致,

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karthik-san,

    好的,我明白了。

    此致,

    Takashi Onawa