This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:调整高通和低通滤波器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096477/ads1299-adjusting-high-pass-and-low-pass-filter

部件号:ADS1299

各位专家,您好!

你好。

关于ADS1299以记录某些生物医学信号的问题:如果我们需要设置高通滤波器和低通滤波器来过滤信号,我们该如何实现? ADS1299是否具有用于调整高通和低通滤波器的引脚? 还是需要带数字滤波器的MCU?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Archie您好!

    您的TT已被查看。 请给我们48小时的答复时间。  

    此致,
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:  

    ADS1299没有低通或高通滤波器。 数字滤波器是帮助过滤信号的一种方法。  
    有关如何使用ADS1299获得最佳性能的未来参考,请参见ADS1299数据表的第67页10.2 第1节。  

    此致,
    Nick Z