请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:ADS1198ECGFE-PDK 我最近购买了ADS1198ECGFE-PDK主板(ADS1x98ECG FE Rev C–PWB Rev C;MMB0 Rev D),与主板建立通信时遇到了一些问题。 我按照用户指南的设置步骤操作:
- 验证ADS1298ECG-FE上的跳线是否如图2所示(请注意,这些设置是主板的出厂配置设置)。
- 我已验证跳线是否匹配
- 验证MMB0主板上的跳线是否配置如下:
- MMB0 J13A ->打开
- MMB0 13B ->打开
我下载 失败..重置硬件错误。 无法检测USB。
已安装NI LabView。
屏幕截图已附加。