This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:电气参数报告

Guru**** 2909430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1283, ADS1282, ADS1282-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096052/ads1283-electrical-parameter-report

部件号:ADS1283
主题中讨论的其他部件: ADS1282ADS1282-SP

您好,

我们将在新项目中使用ADS1283,我们希望  在使用ADS1283大约1或2年后获得电气参数充电器报告,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    我之前听说过"电气参数充电器报告",但我假设您指的是电气参数更改报告 ,我将其解释为老化或长期漂移。 如果我误解了您的请求,请更正我。

    遗憾的是,我们似乎没有任何ADS1283的长期漂移数据规范。 事实上,我们的ADS128x系列中没有一个具有长期漂移数据,甚至ADS1282-SP ( ADS1282的辐射硬度保证版本)也是如此。  为供将来参考, 应在数据表中搜索带有"长期"字样的规格。

    遗憾的是,这些长期规格是测量的,而不是模拟的。 因此 ,我 只能对规范进行概括。 根据我的理解, 大多数设计规则允许 的最大规格在整个使用寿命内不超过2倍。  我想再次强调,这不是一种保证,而且设备很可能比这要少得多。 但是,如果您需要一个号码,这将对您有所帮助。

    我还要说,我从未见过ADS1282-SP客户要求此规格。 也许这是您的项目的一个好迹象。   

    最佳,

    -Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cole:

    非常感谢您的详细回复,这对我们非常有用,我有以下问题:

    1.我们的工程师希望了解电子参数充电器报告以评估公差来计算绝对额定值,我们可以在设计产品 规格时评估产品的工作寿命, ADS1283是我们产品的重要设备,因此请查看是否有任何报告或说明;

    2.我已经从TI网站下载了“持续可靠性监控”报告,这只是温度或 湿度测试条件,没有任何对参数充电的详细说明。

    3.请提供" 使用寿命内最大规格的2倍"的平均值,基准是多少? 典型或其他参数,谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    一般来说,这些答案都是由统计数据驱动的。 因此,它们不是很具体,所以我想提前对此表示歉意。 也就是说,如果客户不熟悉此TIPL视频中的概念,他们需要观看: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis

    1....评估公差以计算绝对额定值

    如果仅给出典型规格,则可以乘以+/- 3或+/- 4典型值,具体取决于设计的公差。 高斯分布假定+/- 1标准偏差包含在典型值中,这就是为什么+/- 3或+/- 4给出绝对最大值的原因。  本TIPL应该能够帮助解释这些概念。 https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis

    2.我已从TI网站下载了“持续可靠性监控”报告,这只是温度或 湿度测试 条件, 没有对参数 电荷的任何详细说明。

    正确。 这些详细信息包含在通过和失败标准中,故障定义为超出任何列出的最大规格(或灾难性功能故障)的设备。

    如果对设备进行了班次测试,则规格 将显示在数据表中。 如果移位参数不在数据表中,则未对它们进行测试。 对于ADS1283,我们在数据表中没有任何有关湿度或温度变化的信息,这意味着没有对它们进行量化变化的测试。

    3.请提供“ 使用寿命内最大规格的2倍”的平均值,基数是多少? 典型或其他参数,谢谢?

    解释这种情况的方法是,任何在 绝对最大值范围内的规格的偏移量都不超过绝对最大值的+/-2倍(如果已列出)。 如前所述,如果您只有典型,您可能需要调整以获得最大值。

    此外,该视频还介绍了多种最坏情况的组合,以及这些情况在统计上是如何不可能实现的。 一般而言,这种概括性是最坏情况下设计规则的最终结果。 使用+/- 2倍的典型值对于实际系统可能更有意义。  同样,这一切都取决于设计分析的风险。

    一般性意见

    这种分析似乎是为了进行一段时间的误差分析。 平方根总和显示,如果错误值不在最大错误源的~3倍内,则其作用不大。 我非常怀疑,例如,湿度或年龄漂移或偏移量,会比 温度漂移偏移量更大。 我确实鼓励进行分析,但我很好奇他们的想法。  

    最佳,

    -Cole