This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5500-EP:数据输出问题。

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1085026/ads5500-ep-data-outputs-problem

部件号:ADS5500-EP

您好,

我们在设计中使用ADS5500MPAPEP项目。 电气原理图如下所示。

在正常情况下,当没有电压应用于项目的INP和INM模拟输入时,D0至D13的数据输出和CLOCKOUT输出应为方波。 还可以,没问题。

但是,当我们将电压应用于INP和INM模拟输入时,D0至D13数据输出和CLOCKOUT输出被视作波形。 请通知我此差异的根本原因是什么。

采样率=25MSPS

参考底部电压,VREFM = 0.9 电压

参考最高电压,VREFP = 2.0 电压

此致,

Ahmet İNCE á lez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    您能否分享更好的原理图图片或上传原理图文件?

    尝试将放大器和ADC进行交流耦合,这意味着将0.1uF电容器与放大器的输出串联。

    输出共模电压可能与ADC的输入共模电压不一致。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    当我更改内部DLL时,问题得到了解决。

    但过了一会儿,他又遇到了同样的问题。

    我附上了应用于其模拟输入的电压的电路图和示波器图像。

    此致。

    Ahmet

        e2e.ti.com/.../7140.ADC_5F00_Files.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    在25MSPS采样时,内部DLL应关闭。

    是否可以在上述示意图中共享放大器零件号? 我无法确定数字。

    此外,您能否测量模拟输入上的直流电压? 以及P和N输入均应为+1.55V。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    放大器部件代码为AD8132ARMZ。

    P和N输入电压均为1.55 伏(相对于接地)。

    我们同时应用P和N输入的差分电压。 (相对于接地,最小:1.15V,最大:2.95V)  

    我在上一次回复中分享了示波器输出。

    CLKP和CLKM输入由FPGA不同提供。 脉冲振幅为3.3 伏。 这是否会造成问题?

    此致,

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    我认为最好是在时间域或频率域FFT中从ADC发送几个输出图。

    无论是否应用了输入信号,我都最好显示。

    如果您可以在上面转发更好的原理图图片,这也可能有帮助。 之前提供的图片太模糊,以显示电路的详细信息。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我已分享了以下图片。  

    我还将电路原理图作为pdf文件附在后面。

    此致,

    Ahmet

    输入信号(CLKP,CLKM);

    输出信号(CLKOUT,D0);

    原理图pdf文件; e2e.ti.com/.../0207.ADC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    感谢您提供图解和原理图。 我认为输出效果不错。 示波器上的BW示波器或探头可能会限制D0升至高和低所需的过渡时间。

    我真的对您捕获的输出表示更感兴趣吗?

    您是否正在尝试重建信号? 如果是,我希望看到该输出? 这不是你所期望的吗?

    此外,模拟输入信号的频率或速度是多少?

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    我注意到,

    激活输出启用引脚时,我在短时间内(约50-100微秒)从数据输出中获得良好的结果 ,但在长时间激活时结果不好。

    我附上了一张有关的照片。

    采样率=25MSPS

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    这很奇怪。 最好将您的整个原理图发送给我们,这样我们就可以看到这些信号连接到什么? CLKOUT是否连接到多个设备?

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob,您好!

    CLKOUT和其他数据输出直接连接,并且仅连接到FPGA。

    此致,

    Ahmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ahmet:

    尝试移除或降低100欧姆系列电阻器的值。

    此外,检查FPGA端接或内部,该接口似乎是电流过差的,因为即使您的上述示波器图中显示的边缘也非常缓慢。

    此致,

    Rob