This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6.0304万:IDAC MAXout

Guru**** 2892840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096581/amc60304-idac-maxout

部件号:AMC6.0304万

鹿

我有 一个用于400G QSFP-DD DR4光学模块的项目

需要 一个激光支持4路输出,因此我需要IDAC>400mA。  

AMC6.0304万 IDAC 是否可以将两个通道合并为一个通道,输出达到400mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于需要大于单通道,多通道提供的电流的额外电流的应用
    IDAC可并行使用。 多个IDAC信道可以短接在一起以产生电流
    等于单个信道的总和。 确保已连接的信道已启用和禁用
    同时。 避免启用或禁用单个更改信道的情况。 同时确保
    两个通道提供的电流大致相同,以实现均匀分布的热量
    耗散。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!