This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:寄存器28h不正确

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096017/afe4960-the-register-28h-is-not-correct

部件号:AFE4960

1. 寄存器28h固定为:0x40.078万 (位19-bit7=0万00011b)0.0011万)。 它 与手动描述不匹配。

  

以上是我读的时间图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Holly,  

    我将通过电子邮件联系支持人员。 请给我18小时的答复时间。  

    此致,
    Nick Z