This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M05:诊断引脚电流接收器功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095878/amc3306m05-diag-pin-current-sink-capabilities

部件号:AMC3306M05

尊敬的论坛成员。

请您评论DIAG引脚的额定和最大电流吸收能力。

简而言之 ,在3.3V的电源电压下,有多少电流会被沉降,并仍然保持典型的TTL/CMOS电平?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    如果您查看AMC3306M05数据表的图9-1中的示意图,您会发现我们使用了一个47k欧姆的电阻,最高可达3.3V。  您可以将其用作'额定值',因此~70uA。  如数据表第6.1 节所述,最大电流需要限制为10mA。  我很想知道您为什么要问这个问题,您打算如何连接 到DIAG引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    由于我们公司所服务的行业的原因,我们在降低组件评级时通常会谨慎。

    此外,DIAG和负载泄漏电流可能会随着温度升高而增加,因此需要一个较低的上拉电阻值来确保

    适当的逻辑电平,但我们不想对DIAG内部开关施加过大的压力。

    例如,使用10K上拉电阻(330uA)可以节省成本。

    如果知道DIAG开关元件的泄漏电流和内部电阻,可以做出更明智的决定。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    使用10k拉拔应该不是问题。  我会看看我是否能获得有关DIAG引脚电阻和泄漏的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben!

    不确定我最初是如何错过的,但VOH和VOL是在 数字I/O部分(包括DIAG引脚)下指定的,具有20uA和4mA汇电流/源电流。  DIAG引脚的泄漏电流<17uA至125 C