This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7854:如果我将1写入ADC的默认0配置寄存器,会发生什么情况?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7854

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1096159/ads7854-what-will-happen-if-i-write-1-to-a-default-0-configuration-register-of-an-adc

部件号:ADS7854

大家好,  

我正在使用ADS7854设计ADC电路,并利用其全差动输入配置。

数据表中有一个16位配置寄存器(CFR)(第34页)。

 我需要配置CFR以启用所需的输入配置。  

我的问题是,如果我写一个1到位8|7|4|3|2|1|0会发生什么。 由于这些位字段为0,并且也写入数据表中,因此这些 位必须设置为0 (默认值)。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sai Kham Mouk,

    配置寄存器的位7和位4看起来是ADSxx53器件的可控制位。 这些函数在ADSxx54器件上不可用,因此我们需要写入'0'。 对于其他位,不清楚如果写入'1'将会发生什么。 很可能什么也不会发生,但我不能肯定。 因此,请将这些位设置为'0'。  

    此致,
    亚伦