This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808:写入记录0x32不利影响

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808, AFE5808A, AFE5807, AFE5803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095480/afe5808-writing-to-register-0x32-adverse-affects

部件号:AFE5808
“Thread:(线程:)”, AFE807AFE5803中讨论的其它部件

由于电源问题,我们目前正在考虑暂时将AFE5808A更换为AFE5808。 零件之间的一个差异似乎是它没有-6dB PGA夹具

来自AFE5808A数据表(表6)

50[10] 0x32[10] 0 PGA_箝 位_-6dB

0:未启用锁模。
1:当PGA输出信号为时,PGA输出线性将降低
高于–6 dBFS,1 VPP。 PGA输出限制为关于1.6 VPP。
50[10] 0x32[10] 0 PGA_Camp_-6dB ADC在其动态范围减小2 dB时未过载。 这个
设置会将信道增益降低约1.5 dB。 注:0x33[7:5]
在低噪声模式下需要设置为000,在低/中需要设置为100
电源模式。

我们目前正在写入此寄存器,根据需要启用和禁用位10。 使用AFE5808 (在其数据表中未提及此寄存器)执行此操作会有什么影响? 它是否会忽略使用不受支持的-6dB PGA钳位或产生未定义的行为?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您给我们写信。

     PGA钳位-6dB设置在AFE5808中不可用。 因此,锁模液位默认设置为-2dBF。

    谢谢,此致,

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复, 我了解到AFE5808中不提供PGA钳位-6dB。 由于这是生产主板中的替换件,我想确认写入AFE5808中的0x32注册的影响?  我们是否有通过写信给此登记簿而导致不必要行为的风险,或者是否会被忽略?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在AFE5808中未实施PGA钳位功能。 默认情况下,它设置为-2dBFS级别。 5808中的第10位设置不会引入任何未定义的行为。 另一个注意事项是,AFE5808中存在颜色噪声问题,该问题已在AFE5808A,AFE5807和AFE5803中修复。 在使用AFE5808之前,您是否考虑过使用这些部件?

    谢谢,此致,

    Abhishek