This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:输出中的ADS1100非线性斑点

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093546/ads1100-ads1100-nonlinear-spots-in-output

部件号:ADS1100

您好,  

这一点在几年前就已经提到过。 我们使用ADS1100来转换PT1000读数。  设置为默认值8 SPS和增益8 (单次转换)。 我们注意到冻结值是由ADS1100输出的。 最初记录在气候室中,最近在室温中使用了十进制箱。 10欧姆的范围会产生与ADS1100相同的值,即0x2AAC。 这是通过接收i2c端而不在ADS1100之外进行任何平均来记录的。 此外,在0x36DD中也可以找到类似的范围,范围大约超过5欧姆。  

如果我们将"增益"更改为4,则不会看到它在输出值的一半时发生。 但是,更改电阻并将输出转至0x2AAC时,它会再次冻结。  

关闭和打开ADS1100电源不会影响输出。 更改为连续转换不会影响输出。 输出通常稳定,但该0x2AAC区域输出的"边缘" 在+/- 0x25的内部值内不稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以在这里补充一点,从这些点的过渡不流畅,而是会导致一端从0x2AAC跳到0x2ACF,另一端跳到0x2A87。正如所说,在跳到下一个稳定值之前,有一个转换区域读数不稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    能否提供您的示意图? 您提到,您看到的非线性往往发生在相同的输出代码上,而不一定是在相同的输入上。 这种情况在0x2AAC和0x36DD两个区域中都发生了吗?

    此致,

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本案例中提供的示意图上方。  

    您回答正确。 问题显然是相同的输出代码 ,而不是测量的输入本身。 我们在此电路中使用电阻器盒而不是PT1000来模拟不同的输入。 我们需要找到输出为0x2AAC或0x36DD的点以获得此效果。 由于增益较小,我不确定非线性点在输入范围方面是否也有所减少。 可能 还有其他的地方,我们只关注这些地方。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当输出显示为非线性时,IN+和IN-上的单端电压是多少? I2C信号如何在非线性区域和它正常工作的位置之间进行比较? 您能否捕获一些示波器图像?

    谢谢!
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我们将在设置就绪后的某个时间点进行测量。 一般来说,I2C输出似乎在这些特定区域之外的规格范围内工作。