This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8556:SPI与ADS8556通信

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092821/ads8556-spi-communicate-with-ads8556

部件号:ADS8556
首先,您好,我正在使用ADS8556 ADC卡。 在项目中,我将使用此卡,我使用带串行接口的硬件模式,因此我需要与SPI通信。 您能帮我解决这个问题吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Enes,

    是的,您可以使用硬件串行模式。 我没有看到你的问题,你能澄清吗?

    此致,

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Dale,我需要我的ADC和SPI通信的VHDL代码。 制作此代码时,ADC必须具有硬件模式和串行接口。 可以帮帮我吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Enes,

    遗憾的是,我们没有此ADC的VHDL代码。 但是,如果您对配置和SPI计时有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    戴尔