This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5.3401万:16位DAC,具有可编程转换速率

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095686/dac53401-16bit-dac-with-programmable-slew-rate

部件号:DAC5.3401万
主题中讨论的其他部件: DAC6.3204万,AFE881H1

您好,

有16位DAC具有与DAC5.3401万类似的函数可编程转换速率?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我们确实拥有DAC6.3204万,它是12位4通道器件。 但目前还没有16位设备。  

    最佳,
    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,David,在第二季度末,我们将发布AFE881H1,它是16位的,具有可编程转换速率选项。  该器件具有一些附加功能,例如12位ADC输入和一些报警功能。

    谢谢!

    保罗