This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ADS127L01 Digikey和主标记

Guru**** 2506805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095490/ads127l01-ads127l01-digikey-and-master-marking

部件号:ADS127L01

尊敬的先生/女士

你好!

我从 Digikey购买了TI部件ADS127L01IPBS,但我们的客户反馈说 ,顶部标记上的TI徽标 与他的主样本不同,请查看下面的图片。

他说X射线也不一样(但我认为这是方向问题)。Digikey One的d/c是2152+,标记1CTG4,主样品标记是15TG4(这是2021年5月),因此它们是不同的周代码。

请问2021年5月以后,TI徽标或X射线的标记是否有任何变化?是否有PCN文档?如果没有,您可以帮助我解释一下区别吗?

我们希望消除这些疑虑,请协助核对和回答。

非常感谢您的帮助!

祝您度过美好的一天~

Susan

zdct@zdct.net.cn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Susan:

    由于Digi-Key是TI的授权分销商,只要这些部件是直接从Digi-Key购买的,那么您就拥有原装TI器件。

    请给我几天时间,我会看看我是否可以确认最近购买的设备的标记是否正确。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Keith

    非常感谢您的回复。

    但是,我们 仍需要您确认 标记和X射线 ,因为零件在生产过程中被拒。  

    需要了解为什么TI 徽标差异具有TI全圆点和TI小圆点。

    对于旋转90度的晶圆,它是正确的,但圆方向上的数字将不同。 3F4 和4B8相差90度。

    我们想知道2021年5月之后是否有任何变化?因为它们是不同的周代码。

    非常感谢您的帮助!

    祝你一切顺利~

    Susan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Susan:

    我确认这些部件是正确的。  顶部封装的针1方向正确。  标记的差异是由于用于标记零件的激光符号机器不同。

    铅框架是对称的,可根据生产批次旋转。

    此致,
    Keith