This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:从何处下载到相应的固件?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5816EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095557/afe5816evm-where-can-we-download-to-the-corresponding-firmware

部件号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他部件:AFE5816TSW1400EVM

各位专家,您好!

你好。

CX 以前使用的是TSW1400EVM和AFE5816EVM。 AFE5816EVM数据表表示需要在HSDC中选择相应的固件,但在固件列表中找不到应用于AFE5816的固件。 同时,他在高速数据转换器Pro GUI的发行说明中没有找到TSW1400。

在哪里可以下载到相应的固件?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    当您只安装HSDC Pro时,您将看不到完整列表,但在安装AFE5816 GUI (我认为它是HMC DAQ GUI)后,您将看到列表中的固件。

    发生这种情况是因为仅安装GUI后,相关文件将复制到HSDC中,并将在以后显示。

    我最近使用TSW1400捕获卡测试了AFE5816,它立即对我有效。  

    对于固件,您可以直接从网站下载。 以下是链接 AFE5816EVM评估板| TI.com

    谢谢,此致,

    Abhishek