This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:使用TI REF35作为参考

Guru**** 2921980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA333, REF35, ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095674/ads8866-using-ti-ref35-for-reference

部件号:ADS8866
主题中讨论的其他部件:REF35,OPA333, REF3330

您好-

我正在使用ADS8866设计低功耗应用。  TI REF35看起来是要使用的最低电源电压基准。  

我在ADS8866数据表中注意到使用了REF3330,其中OPA333用作缓冲区。  REF35是否需要类似的缓冲器才能实现全部性能?或者REF35驱动器是否能够在没有缓冲器放大器的情况下运行?

空间和动力在这种设计中非常重要,因此希望尽量减少零件数量。  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    REF35似乎有一个集成缓冲器,从数据表中的方框图中可以看出,它可用于直接驱动ADC参考。 但此设备仍处于预览状态,仍有相当多的信息等待处理。  

    我将向参考团队发送此线程的信息,以便他们在此处提供更明确的答案。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel  

    REF35需要缓冲器来驱动ADC。  

    此致

    Trailokya