This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:Sinc4滤波器- OSR12 -不正确的FI Calc(Hz)*2.

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11EVM-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095285/ads127l11evm-pdk-sinc4-filter---osr12---incorrect-fi-calc-hz-2

部件号:ADS127L11EVM-PDK

您好,

1Vpp @ 5Khz的输入信号。 配置(辛卡4,OSR = 12,无时钟分频器,高速模式,主时钟24MHz)导致1Msps速率。  频谱分析不正确地计算出Fi Calc (Hz)的10kHz。  如果我切换任何设置,例如更改OSR = 16,将采样速率降低至750Ksps,则Fi Calc (Hz)是正确的。

我使用  的是ADS127L11EVM-PDK版本1.1 .........0

是否有更新的版本?

这是否是一个已知的错误,因为Scin4 Filer和OSR = 12产生了不正确的光谱 分析结果?

附加视频。  我的输入是1Vpp @5Khz。  视频显示 FI Calc(Hz)更改为不正确的值,屏幕4,OSR=12。  并纠正所有其他配置。  

e2e.ti.com/.../video_5F00_Of_5F00_issue.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    首先,欢迎来到TI E2E社区!

    是的,这是软件中的已知错误,将在下一版本中更新。  但是,我们没有设定何时发生这种情况的时间表。

    仅当设置OSR=12时才会出现此问题。  由于最大SCLK频率固定在与主CLK相同的频率上,因此当OSR=12时,其运行速度不够快,无法检索数据,并且软件会遗漏每一个其他样本。  ADC正在以1MSPS (CCLK=24MHz)的速度转换数据,但GUI仅检索其它每一个采样,有效采样速率为500kSPS。  FFT软件假定采样速率为1MSPS,这就是为什么它在实际输入频率的2倍处计算基频。

    解决方法是使用更高的SCLK频率。  当您开发自己的软件时,与OSR=12配合使用的良好频率将是SCLK=SCLK*CLK 1.5 ,如果是CLK=24MHz,则SCLK=36MHz。  对于所有其他OSR设置,我建议保持SCLK=CLK,因为这样可以减少频谱中可能出现的时钟脉冲。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用