This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:基于JESD204C的ADC/DAC,支持32 Gbps数据速率和FEC模式。

Guru**** 2536480 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7903, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093485/ti-jesd204-ip-jesd204c-based-adc-dac-that-supports-32-gbps-data-rate-and-fec-mode

部件号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他部件:AFE7950AFE7903AFE7900LMK0.4828万

您好,

我开发了可支持64B66B CRC 12,CRC 3和FEC模式的自定义JESD204C Tx和Rx IP

现在,我想以可能的最大数据速率在TI EVM上测试我的IP。

我的要求:  

1. EVM (Tx和Rx)必须支持FEC模式。

2.必须在高于30 Gbps的高数据速率下进行测试。

是否有任何建议?  

在TI网站中,我无法获得任何与我的规格匹配的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan,

    没有支持 高于30Gbps的JESD SERDES速率并具有FEC模式的TI部件。  对此造成的不便,我深表歉意

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vijayendra Varma

    我已经了解了一些最新的收发器 :AFE7900,AFE7903,AFE7950

    它们支持29.5 Gbps数据速率。 但他们不支持FEC。

    您可以确认吗?

    此外,29.5 Gbps是TI JESD204C提供的数据更正前的最大速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan,

    我可以确认AFE79xx系列设备支持高达29.5Gbps的JESD SERDES信道速率,但不支持FEC模式。

    29.5Gbps是迄今为止TI器件支持的最大信道速率。  

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vijayendra。

    我刚刚看到AFE7900支持采用8b10b编码的29.5 Gbps。

    借助64b66b编码,24.5 Gbps是可能的最大值。

    对吗?

    对于64b66b,没有FEC的TI器件中可能的最大数据速率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan,

    </s>405.5624万

    我刚刚看到AFE7900支持采用8b10b编码的29.5 Gbps。

    借助64b66b编码,24.5 Gbps是可能的最大值。

    对吗?

    [/引述]

    8b/10b编码可达29.5Gbps ,64/66B编码可达 24.75Gbps。  

    如果405.5624万如果不采用最高数据速率TI,那么可能的器件是什么?

    24.75Gbps

    此致,

    维贾伊

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijayendra:

    根据JEDEC JESD204C标准,8b10b编码只能支持到12.5 Gbps。

    如何使用8b10b编码实现29.5 Gbps?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan,

     可以使用 8b 10b编码将AFE79xx配置为29.5Gbps。 但是,是的。 它不在标准指定的限制范围内,因此我们不建议在这种高速率下使用8b/10b编码。  

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vijayendra

    您是否有任何文档解释了64b66b编码的24.5 Gbps时钟模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijayendra:  

    1. 如果我排除FEC并将数据速率保持在24.5 Gbps以下,我可以使用AFE7900 EVM测试我的IP。 正确吗?

      (现在我不确定64B66B的时钟配置,但我想我现在可以购买EVM,以后我可以了解时钟    架构)

    2.除采样率外,AFE79xx器件之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pavan,

    1。405.6637万。  如果我排除FEC并将数据速率保持在24.5 Gbps以下,我可以使用AFE7900 EVM测试我的IP。 正确?[/QUOT]

    是的。

    2。405.6637万。 除采样率外,AFE79xx器件之间有何区别?[/QUOT]

    AFE7950支持600MHz至12GHz的射频范围。

    AFE7900支持从5MHz到7.2GHz的RF范围。

    AFE7903是AFE7900的子集,仅提供2个DAC和2个ADC信道。  

    此致,

    维贾伊

    [/quote]