This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5403:模拟输入阻抗/平衡变压器

Guru**** 2911350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402EVM, ADS5403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093618/ads5403-analog-input-impedance-balun

部件号:ADS5403
主题中讨论的其他部件:ADS5402EVM

您好,

 我正在尝试 使用 ADC ADS5403设计设备,但我在使用属性驱动模拟输入时遇到了问题。 作为参考,我使用ADS5402EVM。
有两个平衡变压器ETC1-1-13 (T3,T4),但我不知道您是否使用受控阻抗(例如50欧姆)。 在参考原理图上,它未标记。
您是否有任何建议,如何为其准备适当的布局?
在第二个平衡变压器(T4)之后,我是否应该使用差动线路100欧姆?  
我的第二个问题是:为什么您的ETC1-1-13封装尺寸与制造商建议的尺寸不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krzysztof,

    是的,您需要使用50欧姆阻抗。 此外,该主板具有双平衡变压器配置,这就是它不同于制造商建议的原因。

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krzysztof,

    此外,由于无法紧密耦合轨迹以产生轨迹阻抗差分,因此在差速器的两侧,轨迹只能达到50欧姆微带。

    在不平衡变压器占用空间上,此占用空间用于容纳 多 个不平衡变压器和变压器部件号,这些部件号在当时发布ADC时很常用。 因此,较大的占地面积样式与ETC1-1-13不匹配。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    您曾写道,之前有50欧姆的微带和beetwen打捆机,但第二条打捆线之后是紧密结合的(靠近C9,R5和R13)。 这是不是100欧姆?
    您能否确认图片贝洛威?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Krzysztof,

    是的,这是紧密耦合的100欧姆差分迹线。 我只建议在接口远离ADC的模拟输入引脚时执行此操作。

    否则,可以在平衡变压器到ADC之后使用50欧姆微带迹线。

    此致,

    Rob