This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:在GUI中启用4个ADC通道

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094435/ads124s08evm-enable-4-adc-channels-in-the-gui

部件号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他部件:ADS124S08

大家好,

 《Delta-Sigma ADC评估软件用户手册》第30页显示了4个ADC通道(AD0-AD3)。 我们的客户希望了解如何启用这四个ADC信道,因为他的GUI只显示1个信道。 请参阅下面的屏幕截图以供参考。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    有些ADC具有多个ADC,用于同时采样。  ADS124S08前面只有一个ADC和多路复用器。  因此,此设备不允许在GUI中的单个图中显示多个转换数据,因为它只有一个ADC。

    此致,

    Bob B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    感谢您提供此信息。 我们的客户在下面有一个后续查询。

    我有一个外部电压(2.0V)连接到AIN0。 如何配置GUI以获取ADC监视器值? GUI是否会报告2.0V,或者我应该使用什么公式将寄存器十六进制值转换为电压?

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    在您在原始帖子中显示的同一分析客户端页面上,有一个标有Vref的框。  将此值(默认值为2.5V)更改为 使用的参考电压,GUI将代码转换为伏特。

    否则,代码到电压转换将在ADS124S08数据表中提供。 1代码的值等于2 *参考值/增益*(2^24 - 1)。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个连接到AIN10的外部电压,如何配置GUI (INPMUX +其他)以便我可以使用"数据分析"来查看ADC是否报告相同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    有关连接分配信息,请参阅ADS124S08EVM用户指南中的5.1 3部分。  请注意,此连接使用分压器,因此测量是间接的。  ADC的实际电压输入使用用户指南中提供的公式16。  此类连接演示了如何连接大于模拟电源的外部电压。  如果您需要直接电压测量,则需要使用不同的ADC输入,因为AIN10专用于分压器。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面 是我的J9传感器连接,连接到AIN10的外部电压为2.5V。

    0-24V (REF = 5V):AVDD = 5V,AINCOM = AGND,AINP = AIN10,AINN = AINCOM。

    GUI报告的测量值为85.6564万。 问题:

    1.此值(85.6564万)是否正确?

    2.如何将此值转换为电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:我有一个差分电压(例如V1=1.5V,V2=1.0V)。 我应该使用哪些Ain信道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tony:

    当使用R76和R77的分压器电路,然后尝试将ADC代码转换为输入电压时,需要几个步骤。  第一种是计算经R77测量的电压。  为此,您需要确定一个代码的值。  1 LSB (或1 ADC代码)的值使用(2 * VREF)/(增益*(2^24 - 1)的公式。  如果将增益1与5V VREF一起使用,则方程式将降至5V /(2^23)或每个代码约596nV。  

    要获得输入端(在本例中为R77端)的电压值,可将LSB值乘以ADC的代码数。  如果结果为85.6564万,则电压为85.6564万 * 596nV,约为510.55mV。

    由于输入端有分压器,输入电压等于ADC电压结果(510.55mV)乘以(R76 + R77)/R77。  或510.55nV * 117.1 / 24,约等于2.4911V。

    1.</s>405.7503万 此值(85.6564万)是否正确?[/QUOT]

    电压似乎非常接近。  我们假设输入电压精确为2.5V,参考电压为5.0V,电阻器为理想值。  因此,如果不测量所有值并重新计算结果,我会说这是相当准确的。

    2.</s>405.7503万 如何将此值转换为电压?[/QUOT]

    计算方法如上所述。

    \n另405.7541万另一个问题:我有一个差分电压(例如V1=1.5V,V2=1.0V)。 我应该使用哪些Ain信道?[/QUOT]

    由于AVDD为5V,您可以直接连接输入,因为它们都小于5V。  某些EVM输入会使直接测量变得困难,因为这些输入可能会被分配给特殊用途。  您很可能希望将输入连接到 A8或A9处的J8或J7上的任何输入。

    此致,

    Bob B

    [/quote]
    [/quote][/quote]