This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品选择

Guru**** 2858520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3543, ADC3543EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095147/product-selection

主题中讨论的其他部件:ADC3543

您好,

你好。 客户正在寻找用于 ADC3543和TDA8762M4的TI替代产品。 是否有任何TI器件可供更换?

此外,您能否帮助我们确认没有一个具有一个时钟周期转换的ADC? 请提供建议。 非常感谢。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    您是否询问ADC3543EVM是否是TDA8762M4的替代产品? 您能否分享所需的采样率? 您是否正在寻找闪存架构ADC?

    此致,Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy,您好!

    你好。 客户正在寻找TI ADC3543和飞利浦 TDA8762M4的替代产品,而不是ADC3543作为TDA8763M4的替代产品。 此外,是否有任何TI ADC具有一个时钟周期转换应用? 请提供建议。 非常感谢。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    如果不知道应用程序的详细信息,除了盲目地建议ADC35XX/ADC36XX设备系列中的其他设备之外,我们无法为ADC3543提供替代产品。 此器件系列中的许多器件都支持1时钟周期转换。 这种转换称为延迟,并将根据所选的操作模式而有所不同。

    我们无法找到有关TDA8762M4的更多信息。 我们知道它是10位80MSPS器件。 您能否与客户分享有关BW和接口要求的详细信息? 这将大大有助于提供替代方案。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    你好。 请参阅以下我们的客户对您请求的最新回复。 非常感谢。

    我就您的最后一个回复在内部举行了一次会议,我们已经调查了ADC35XX/ADC36XX系列,它们确实满足了我们的要求(40+MSPS,噪声层@-150dBFS/Hz,900MHz输入带宽和封装)。 请查看以下三个最佳候选项:

    双ADC版本。 它具有非常接近的引脚输出,但不能插入,因为它具有2x ADC输入和14位CMOS输出。

    www.ti.com/.../ADC3643

    16位版本单ADC输入版本,但它具有LVDS输出总线

    www.ti.com/.../

    2x ADC输入和LVDS输出。

    www.ti.com/.../ADC3663

    您能否帮助我们了解大多数公司使用哪种ADC (上述3种ADC)的路线图? 我们希望确保采用最受欢迎和可用的芯片来实施ADC设计,以便设计/BOM尽可能长时间地可用。

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    您在此处提及的ADC都是最近发布的,因此可用支持不存在问题。 这些部件也都有一个时钟周期的延迟。  如果客户有任何具体问题,请告知我们。

    此致,Amy