This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:何时"设备设置数据速率"?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095502/ads131a04-when-is-device-set-data-rate

部件号:ADS131A04

大家好,

9.5 .DRDY.5中说:“在同步从属模式下,2.3 是必须以设备设置数据速率脉冲的输入信号”,“设备设置数据速率”是什么意思?  

我的理解是,数据速率与CLKIN相关,当CLKIN应用于设备时,设备将设置数据速率。 因此,在设备设置数据速率时, CS pull low (CS下拉)选择设备。

是这样吗?  

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna,您好!

    您几乎已经拥有了它。 CLKIN频率确实与数据率有关,但 ICLK_DIV[2:0]和 OSR[3:0]的值确定了调制器时钟频率,并最终通过过采样比率(OSR)确定了数据速率。 您可以通过以下网址从TI Precision Labs视频中了解更多信息: https://training.ti.com/ti-precision-labs-sar-delta-sigma-basic-operation 

    请参阅该视频下面的相应幻灯片。

    之后,是的,“数据帧以从高到低的CS转换开始,DRDY转换为低或之后”。 9.5 .2.3 .6同步从属外围设备模式数据检索具有更多详细信息。

     

    最佳,

    -Cole