This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1202:测量静态参数

Guru**** 2862790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095503/ads1202-measuring-static-parameters

部件号:ADS1202

您好,非常感谢您对ADS1202的帮助。 “`ve的光谱很好。

但我有一个关于测量此ADC的静态参数的问题。 如何获取转账函数的积分以衡量INL? 它们是否是 一个电压电平的某些转换的平均值?

测量DNL的程序是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Maria!

    很高兴听到您现在获得了一个干净的频谱!  对于INL和DNL,您可以使用涵盖FS-至FS+输入范围的斜坡波形。  INL是输出代码与转换步骤中理想中点的偏差。  DNL是代码宽度输出与模拟输入的偏差。  有关 详细信息,请观看此TI Precision Labs视频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,感谢您的回复!

    我通常使用此方法来形成斜坡波形以获得传输功能:
    1)在 模拟输入上设置最小电压电平=-FS
    2)进行转换
    3)增加步进=76uV模拟输入电压电平(我可以采取的最小步骤)
    4)进行另一个转换
    等等,直到FS。
    它是否适用于西格玛-增量ADC?  我应该使用哪个步骤来制作斜坡? 为了使INL与数据表中的INL相似,我们考虑了多少点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maria:

    是的,您也可以使用该方法,但是理想的测量需要一个分辨率高于ADC本身的源。   输入信号的来源是什么?  ADS1202显示16位分辨率,因此LSB的大小实际上比输入可用的最小步长小10倍。 您可以推断一些信息。  我不知道数据表中的图解取了多少点。  您想要做的是每个输入步骤的平均得分达到100分或以上,并查看您获得的结果。