This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660EVM:SBAU356,第5章:外部计时的硬件修改,文档错误?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660EVM, ADC3660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095601/adc3660evm-sbau356-chapter-5-hw-modifications-for-external-clocking-documentation-errors

部件号:ADC3660EVM
主题中讨论的其他部件: ADC3660

您好,

SBAU356 (2020年9月)在第5章中介绍了外部时钟的硬件修改:

  • DNI R176
  • 将C129更换为0r
  • DNI R32,R40
  • 安装R36,R37
  • 将采样时钟连接到J8。 将DCLKIN连接到J15

我的ADC3660EVM上的参考指示符的名称似乎与本文档中的名称不同!

它们的名称似乎在原理图DC104_ADC3660_Reve_Sch.PDF, mod. 日期:20年9月16日

我的翻译是:

  • DNI R182
  • 将C124更换为0r
  • DNI R38,R46
  • 安装R42,R43
  • 将采样时钟连接到J8。 将DCLKIN连接到J15

请TI的人员确认这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian:

    您对这些新的参考设计器是正确的。 请注意,J15也已更改为J13。

    此致,Chase