This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:输入端存在脉冲

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095459/ads1231-a-pulse-is-present-on-the-input

部件号:ADS1231

您好,

我已经在以前的主板中使用了ADS1231,它运行良好。

现在我刚刚回顾了这块板,我注意到这项措施噪音很大。

我将ADC配置为高速。 接通电源时,我在PDWn发送断电脉冲以重置ADC,我可以看到DOUT和SCK信号:它似乎工作正常。

测量ADC输入端的输入电压(AINP和AINN之间),我可以看到5ms的脉冲和100mV的电压。

是否有任何原因会导致此脉冲?

我不会说ADC有故障。

在输入引脚之前,我将一些LC滤波器放在输入上,如感应信号上。

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Serafino,

    这是一个相当大的脉搏。  由于我没有您的原理图,很难说出可能导致这种情况的原因。  您能否提供示意图?  您是否有可以分享的示波器镜头?  哪个传感器连接到输入?  

    您首先需要确定脉搏的来源。  它可能与电源相关,也可能来自各种外部来源的噪音收集。

    此致,

    Bob B