This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574:使用DAC7574IDGS进行设计

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094537/dac7574-designing-with-dac7574idgs

部件号:DAC7574

大家好,
我正在我的一个项目中使用DAC7574IDGS。
这同样用于将模拟电压输入到降压/升压转换器的反馈引脚,以便调整降压或升压转换器的输出电压。
我需要同时使用DAC的4个信道。
1)。 我能否从不同的通道同时获得4种不同的电压?
2)。  为什么在DAC的输出端需要RC低通滤波器?
4)。 我应该为RC滤波器选择什么值?
5)。 所附为相同的示意图。 如果 有任何错误,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请按顺序查找以下答案。

    1.是的,您可以 通过以下方法从4个不同的通道获得4种不同的电压。

    写入所有DAC通道的临时寄存器,然后发出广播命令以更新所有通道

    2. 没有必要。 添加RC滤波器将减少来自DAC输出通道的噪音。 原理图中的值看起来正常

    原理图看起来正常。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akhilesh,您好!
    感谢您的回复。
    当降压或升压转换器不工作时,DAC的输出应保持高阻抗状态。

    1)。 请参阅 数据表,解释高阻抗输出和高阻抗之间的差异吗?
    2)。 此外,是否可以将各个通道单独置于高阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    高阻抗DAC输出意味着VOUT节点与DAC断开。 在您的应用中,需要高阻抗,以便在加电时,降压转换器将为t额定输出电压(因为DAC已断开)。

    是的,您有单个通道选项,可通过高阻抗选项进行断电。 请查看数据表。

    此外,我们还拥有专门用于此类应用的设备。 请参阅DACx3204

    https://www.ti.com/product/DAC5.3204万

    使用DACx3204解释电源余量的应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaae23

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Akhilesh,
    感谢您的回复。
    我们将DAC更改为 DAC5.3004万RTER。
    1)。 附加的是相同的设计。 如果有任何错误,请告诉我


    2)。 我们希望每个通道的输出电压。因此我认为VOUT和相应的FB引脚应该短接在一起。
    3)。 由于此IC也有电流输出,我们可以从该IC获得的最小电流是多少?
    4)。 如果我只想使用3个信道,我是否应该遵循此IC的任何终止方法?
    5)。 出于好奇,我是否可以通过在OUT和FB引脚之间添加电阻来调整增益? 因为BUF将使用外部电阻器R1和R2充当同相放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK今晚将得到回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是我的意见。

    1.您是否计划使用外部参考或内部参考? 我建议使用内部参考,以获得更好的准确性。

    2.LDO最大电容为1.5uF (引脚13)

    3.参考上限应限制在0.1uF

    4.您需要缩短FB和VOUT的时间,以便正常操作。 ±电流输出模式操作,将FB引脚保留为浮动。电流输出可设置为以下范围:v μA 25 μA,±50 μA,±125 μA,±250。

    5.无需终止任何信道。

    6.增益在内部设置以考虑保留空间要求,因此我们不建议添加外部电阻器。 理论上,是的,您可以通过添加外部电阻器来调整增益。

    此致,

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,AK:
    感谢您的回复。
    DAC5.3004万RTER的内部参考 电压为1.212V。
    通过调整增益,我希望我能够获得高达电源电压的电压。