This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6.0804万:I2C逻辑电平是否遵循VIO电压?

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095299/amc60804-does-i2c-logic-level-follows-vio-voltage

部件号:AMC6.0804万

您好,TI团队:

我需要快速验证我的设计,

1) I2C逻辑电平是否遵循AMC6.0804万中的VIO电压电平 

由于设计的改变,我需要将I2C从3.3V切换为2.5V,使其与新的微处理器兼容,即2.5V器件。

AMC6.0804万的VCC和VDD保持在3.3V状态,只有VIO更改为2.5V。  

数据表显示,VIO电压将为I/O端口设置"逻辑电平",但没有明确的迹象表明I2C也将遵循VIO电压电平。

如果我能澄清我的疑问,我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所有逻辑电平都遵循VIO电压(包括I2C)。

    此致,

    AK