This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:高输入阻抗值

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095212/ads122c04-high-input-impedance-value

部件号:ADS122C04

大家好,

我们的客户想知道 ADS122C04数据表中提到的实际输入阻抗值。

您能为您提供帮助吗?  

非常感谢。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    TI没有指定特定的阻抗值,因为阻抗是动态的,并且有许多变量会影响输入电流 (相对于偏置电流和漏电流)。  ADS122C04数据表中提供的不是一般数字特性图,而是更好地了解器件行为。  图形从图4开始,并一直到图11。  

    您将从图形中看到,输入电流将根据工作温度,输入电压和PGA设置(启用或禁用)而变化。  绝对输入电流最好地显示泄漏行为,而差动电流显示测量行为。

    此致,

    Bob B