This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6.0804万:用于2.5V操作的AMC6.0804万 VIO,VDD,VCC电源

Guru**** 2510375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094978/amc60804-amc60804-vio-vdd-vcc-supplies-for-2-5v-operations

部件号:AMC6.0804万

我对 以下 操作的AMC6.0804万耗材连接有疑问,

 

I2C SDA和SCL电压= 2.5V

ADC满刻度= 2.5V

VDAC满刻度= 2.5V

/reset = 2.5V

/PWDWN = 2.5V

/LDAC = 2.5V

 

我是否将VIO连接至2.5V电源,而VCC1=VCC2=VDD1=VDD2=3.3V电源?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,您应该使用VCC1=VCC2=VDD1=VDD2=3.3V。  这使VDAC和ADC具有适当的运行空间。

    谢谢!

    保罗