This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121C021:VA的输入电容器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC121C021, ADC121C021EVM, LM4120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1089264/adc121c021-input-capacitor-for-va

部件号:ADC121C021
在“线程:LM4120”中讨论的其它部件

您好,

参考 ADC121C021EVM Booster Pack用户指南中的参考设计,我要确认,如果VA输入处没有4.7uF钽质盖,ADC121C021将不会出现任何问题。

在我们的设计中,我们还使用LM4120作为其参考电压。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    该设备在VA引脚上需要电容器,但 4.7uF钽可能会被漏掉。 0.1uF陶瓷就足够了。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cynthia:

    根据参考设计,ADC121C021 输入处使用1nF。 是否可以遵循参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,很抱歉回复太晚。  

    EVM可能使用了更小的盖子,因为已知的电源是稳定和清洁的。 如果您对自己的设计有信心,则可以使用较小的电容器。  

    此致

    Cynthia