This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:用于AMC1305M25的数字滤波器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095132/amc1305m25-digital-filter-for-amc1305m25

部件号:AMC1305M25
线程中讨论的其他部件:AMC1210TMS320F28.0049万

您好,  

我想使用AMC1305为降压转换器进行高侧电流感应,我使用的微电流是F28.0049万,它没有 Δ sigma滤波器模块。 数据表建议将AMC1210用作 Δ-Σ 调制器的数字滤波器,但AMC1210的数据表具有4个滤波器模块,专用于逆变器。

我的问题是:

1.是否有一个设备只有一个过滤器?

2.在F28.0049万中,如何使用并行D0-D7数据传输?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    遗憾的是,我们没有任何单通道滤波器设备。  但根据TMS320F28.0049万数据表,有4个SDFM通道可用:

    您不能使用CPU的SDFM是否有特殊原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHA,感谢您提供的信息,在AMC1305数据表中,似乎只有F2837x系列具有此功能。 我想知道为什么...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表作者的艺术许可证?  C2000控制器有多个不同的系列具有SDFM功能,因此数据表中仅提及一个此类器件。