This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:拔出

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093420/adc128s102-dout-pull-up

部件号:ADC128S102

在图1波形中,它显示读出dout应该有16个时钟周期。 如果在我们将CS调到较高的温度之前有17个周期,会发生什么情况?

在dout上使用上拉电阻器是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joey:

    实际上我不知道16个以上的时钟会发生什么,我们需要尝试测试一下。  客户是否已经测试过此配置,如果是,他们能否分享其结果?  将发生以下情况之一:

    1) “0”被超时钟(很可能)

    2.)轮班缓冲器将自动结束,我们将在17点再次开始计时MSB

    3.) LSB值被再次移出(不太可能)

    DOUT上的上拉电流没有问题,前提是该值不会太低,导致其消耗足够的电流来影响VOL/VOH电平。  当DOUT线路切换时,这将导致系统的功耗增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    为问题的第一部分增加一些明确性。

    如您所参考,图1显示了在同一CS帧中提供更多时钟时会发生什么情况。  

    在这种特殊情况下,如果只提供了一个额外的时钟,总共17个,则设备将作为第二个转换周期中的第一个时钟,以黄色突出显示。  

    DOUT引脚将输出0,设备将进入新转换周期的跟踪模式。 一旦启动CS,这些操作将停止。  

    此致

    Cynthia