This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953 IBIS模拟问题

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1095109/ads7953-ads7953-ibis-simulation-issue

部件号:ADS7953

团队成员,您好!

我的客户正在使用从TI.com下载的基于Hyperlynx的ADS795x ibis型号进行仿真。 我们发现1.8 电源型号没有选项。 请您帮助检查我们是否可以使用3.3V或5V选项来模拟1.8V电压情况? 谢谢!

此致,

强仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Qiang,

    我认为模拟3.3V只是为了获得一个预期的量表是最好的选择。 不幸的是,该型号没有1.8V选项,因此模拟3.3V是下一个最好的选择。  

    此致,
    亚伦