This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:AMC1305可以使用的最大切换频率是多少?

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1093060/amc1305l25-what-is-the-max-switching-frequency-can-be-used-with-amc1305

部件号:AMC1305L25

您好,  

我有1MHz的降压电路切换,AMC1305在此应用程序中的速度是否足以控制电流回路?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    调制器的带宽将限制为~1.25Mhz。  以下 应用手册中的表2 提供了一些有关可用于调制器的带宽的信息。  

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    1. CMOS系列(AMC1305M)会降低带宽吗?

    2.我们的主板使用F28.0049万 micro,如何与AMC1305连接?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    CMOS设备的带宽将相同。  

    此致,

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    我们使用 的微型F28.0049万没有 Δ sigma滤波器模块,您是否可以推荐如何与F28.0049万连接?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    如何定义delta - sigma调制器的带宽? 如果使用20M时钟,则需要多少个时钟周期才能获取样品?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shengnan,

    对此延误深表歉意。  

    遗憾的是,我不熟悉F28.0049万,我们也不可能有AMC与F28.0049万连接的任何示例,但我 将查看。 关于带宽,OSR可帮助定义这一点。 在应用程序注释的表中,您可以看到,使用较低的OSR时,带宽越高,但在准确性方面存在权衡。 从技术上讲,获取样品的时钟周期数将是您的OSR。 OSR主要确定用于获取单个样品的样品数量。  

    此致,

    亚伦