This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高频-高精度DAC

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094711/high-frequency--high-accuracy-dac

主题中讨论的其他部件:DAC9.1001万

大家好,

这里有两个高频DAC和高精度DAC请求。

 

                          高精度DAC交流性能                      

1           采样率                              直流至1MSPS

2           放大器模拟带宽      500kHz

3           THD      -110dB

                            -120dB

4           SINAD  100dB

5           SNR      100dB

6           SFDR    110dB

 

                         高精度DAC - DC性能                      

1           输出范围                +/- 7V,+/- 3.5V,+/- 1V

2           直流偏移能力       +/- 7V,50mV分辨率

3           INL                                    +/- 35 ppm FSR

4           DNL                                  +/- 15 ppm FSR

5           直流绝对准确度    +/- 100uV (直流偏移关闭

                       高频DAC -交流性能                      

1           采样率   高达500MSps

2           放大器模拟带宽      高于500MHz

3           THD      -93dB

4           SINAD  80dB

5           SNR      80dB

6           SFDR    90dB

                      高频DAC -直流性能                       

1           输出范围   +/- 5V +/- 1V

2           直流偏移能力       +/- 5V,50mV分辨率

3           INL        +/- 150 ppm FSR

4           DNL      +/- 100 ppm FSR

5           直流绝对准确度    +/- 1mV (直流偏移关闭)

  

最终应用是AWG心跳发生器。

您能告诉我零件号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karthikeyan,

    对于高精度DAC,我认为您应该看看DAC1.1001万或DAC9.1001万。  对于高频DAC,您可能需要了解TI的高速数据转换器。  大多数精密DAC的最大采样速率为1Msps至10Msps。

    我会将该线程重新分配给HSC。

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthikeyan

    我们没有任何能满足您所有需求的高速DAC。

    此致,

    Jim