This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:单端模拟输入消耗2mA

Guru**** 2813485 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, ADS1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094705/ads1119-2ma-drawn-by-single-ended-analog-input

部件号:ADS1119
主题中讨论的其他部件:INA333

大家好,我正在做一个项目,其中涉及测量基于whetstone桥的传感器(应变仪)。
基本上,有4个桥接器,每个桥接器通过RC滤波器连接到INA333放大器和ADS1119 ADC的模拟输入。

在 R5上的采集过程中(单端,增益= 1,每秒1000个样本,外部参考),电压超过1V,这当然会导致测量不正确。 如果我的数学计算正确,ADC的模拟输入大约有2mA。 电流吸收是否正常?  (因此我需要降低R5值)

另一个问题是,我认为渠道之间的交互沟通可能是相关的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paride:

    在R5上,您不应该看到较大的压降,因为这表明电流流经ADS1119上的非预期位置(如ESD二极管)。  验证INA的输出是否在ADC的输入范围内且未超过电源电压。

    发生这种情况的一种方法是,ADS1119 AVDD由3.3V供电,INA由5V供电。  同时验证接地是否处于相同的电位。

    就输入过滤器值而言,时间常数(R*C)相当大,比所选的数据速率需要更长的时间。  因此,您看到的是在切换输入通道时模拟稳定 ,我建议降低滤波电容器的值。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Bob,
    我将尝试降低电容器值,即使不再需要这种极低的频率切断。

    ADS1119和INA333均由同一电源供电,它们的工作电压为5V。
    上次尝试时,INA和GND的输出之间有2.58 V,但R5之后只有1.68 (ADC输出对于1.68v是正确的)。

    对交叉发言问题有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paride:

    正如我之前所说的,您所看到的串扰是模拟稳定。  您需要确保使用16位ADC时,您需要相当快地实现模拟稳定,否则您将捕获通道之间的未稳定数据。

    如果在R5上看到较大的电压降,则可能是连接不正确,或者ADS1119已损坏。  您能否提供完整的示意图供我查看?

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试将其作为图像上传,我不确定它是否可以读取。

    如果您单击它,则似乎可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paride:

    感谢您的示意图。  我看不到任何原理图会在输入端造成不必要的电流路径的情况。  您是否对每个输入都看到相同的结果?  我将仔细检查ADS1119过滤器电容器和输入引脚周围的焊接情况。  AIN2和AIN3靠近接地连接引脚,因此这些引脚处可能存在泄漏路径。

    此致,

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我会在接下来的几天尝试,并随时向您提供最新信息。

    我只在A2和A3上看到约1V电压,希望这是焊接问题。 我也会试着洗一下板子。