This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11EVM-PDK:看不到SCLK

Guru**** 1183640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094669/ads127l11evm-pdk-cannot-see-sclk

部件号:ADS127L11EVM-PDK

大家好,

我的客户正在使用ADS127L11EVM。

他想使用示波器测量SCLK,但不能。

CSN已启动。

他是否要做任何设置?

请参阅波形和GUI显示。

此致,

YUto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好YUo-san:

    ADS127L11EVM仅在‘捕获’模式下传输数据。  如您所见,ADC正在运行,数据可用,由/DRDY线的下降边缘表示。  EVM软件监控/DRDY线路,并在捕获过程中通过驱动/CS引脚低电平并生成SCLK来读取转换结果。

    进入时间范围显示,选择所需样本的数量(数量越高,收集数据所需的时间越长,在示波器上更易于查看),然后单击Capture (捕获)按钮。  然后,您应该能够看到/CS,SCLK和SDO引脚上的活动。

    此致,
    Keith Nicholas
    精密ADC应用