This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8330:为+VA供电的最佳方式?

Guru**** 2867140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1094670/ads8330-best-way-to-power-va

部件号:ADS8330

我很好奇+VA的确切用途是什么,比如它的动力是什么?  

它是否需要低波纹源?  
如果是,我是否可以通过 电压基准为其供电,还是这样做很愚蠢?  

我使用的电压参考是REF5040AIDR,其额定输出电流为10mA。 此ADC是唯一使用该参考的东西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    这似乎是一个重复的帖子,因此我将关闭此线程并继续对重复的帖子作出响应。  

    此致,
    亚伦·埃斯特拉达