This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE4490SPO2EVM-Board中的SPI通信。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1092257/afe4490spo2evm-spi-communication-in-afe4490spo2evm_board

部件号:AFE4490SPO2EVM
主题中讨论的其他部件: AFE4490

AFE4490SPO2EVM-Board中的SPI通信。

用途:确认可使用MCP2210的SPI通信控制AFE4490。 具体方法是为LED2添加一些电流并检查其是否可见。

卸下EVM_Board中的10Ω Ω 电阻器,然后通过10Ω Ω 将MCP2210信号连接至AFE4490端子,如下所述。

我将光学传感器(DS-100A)连接到D-sub 9针连接器。

SPI_Master器件是MCP2210 (Microchip),输出电压设置为3.3V。

AFE4490EVM仅通过USB连接器提供5V电源。

连接如下所示。

 

AFE4490SPO2EVM         MCP2210

AFE_RESETZ           GP1

ADC_RDY              GP2

PD-ALM                GP3

LED_ALM              GP4

诊断_结束             GP5

AFE_PDNZ             GP6

SPI_STE               GP0

SPI_SIMO              鼠

SPI_SOMI              味噌

SPI_CLK               SCK

XIN_MSP              无连接

clk_out              无连接

 

MCP2210设置和wa  车辆确认详细信息:

将MCP2210设置为SPI通信模式后,LEDCNTRL (ADDRESS_0x22)设置为0x02,0x01,0xFF。

发送3字节数据。 波形为Data01。

Data01信号说明:检查点是AFE4490终端。 黄色为SPI_STE,绿色为SPI_CLK,蓝色为SPI_SIMO。

 

结果:LED2未亮起。

 

请告诉我要让LED2更加闪亮的设置。 或者,请告诉我如何确认SPI通信可以通过其他方法进行。