This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:长时间操作时断电

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1090250/afe4490-getting-power-down-during-prolonged-operation

部件号:AFE4490

您好,

IAM使用AFE4490计算SpO2饱和度。 我按顺序执行以下步骤来配置AFE4490。

1.使用 控制器的GPIO将重置和PWDWN引脚拉高。

2.通过写入值为0x0万的控制REG,将AFE配置为写模式

3.使用所需的值配置寄存器,使其在1kHz下工作。 (生成AFE数据就绪@ 1ms)

4. PWDN REG写入AFE4490的Tx,RX和AFE部分电源(SpO2电缆末端的LED亮起)

4. 通过写入值为0x0.0001万的控制REG,将AFE配置为读取模式

5.将每1毫秒读取IR和红色通道值的任务转移到DMA。

观察到AFE4490中断一段时间后停止,SpO2电缆末端的LED也熄灭。它类似于AFE4490被重置。

我只能重新执行1到5的所有步骤,才能使AF4490恢复操作。  卸载到DMA后 ,我只是每1毫秒读取两个reg值,但我们无法理解AFE4490如何进入重置。

当AFE4490停止时,我测量了PWDWN引脚和RESET引脚的电压,它们都被拉高。 我怀疑控制器的GPIO在重置或PWDN时出现杂散低脉冲导致此问题,尝试将PWDWN和重置引脚直接连接到3.3V,但AFE4490仍显示相同的行为。

它有时工作超过18个小时并停止,有时在2个小时后停止。  请帮我解决这个问题。 AFE4490出现这种行为的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nikhil,

    我们没有遇到这个问题。 为了帮助我们进行调试,您能否让我们了解一些其他详细信息?

    中断停止切换后,设备是否响应寄存器读取?  

    您是否读取了寄存器,它们是否保存了您已设定的值或是否已清除?

    读出传感器数据时,您是否执行任何写入操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我发现,一旦中断停止,设备就不响应寄存器读取。

    读取传感器数据时,我不执行任何寄存器读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nikhil,

    您是在读取红色和红外通道之前每次写入control0寄存器,还是仅写入一次?

    您可能需要检查系统的Reset或AFE_PDN引脚上是否存在虚假故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    初始化期间,我只向control0寄存器写入一次。 我太怀疑Reset或AFE_PDN引脚上出现杂散性故障 ,因此使用3.3V而不是通过GPIO来控制两个引脚,使其保持高电平。 同样的行为仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否只能在不从AFE读取红色或IR通道数据的情况下监控ADC_RDY中断并告诉我问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Nikhil,

    由于我没有收到您的回复,我相信您能够解决问题。

    我将关闭此帖子,如果您有任何待决问题,请随时将其发布在此处。